跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

在uPD789407A数据手册的直流特性表中,高电平输入电压/低电平输入电压一栏中是"VDD0"还是"VDD1"?

最新更新:2011年10月 06日

Question:

在 uPD789407A 数据手册(文档编号 U14024)的37页上的直流特性表中,高电平输入电压/低电平输入电压一栏中列出的 VDD 是"VDD0"还是"VDD1"?

Answer:

他们都是相同的。
提供给 VDD0 和 VDD1 的电压必须是相同的电压。
(分开引脚供电的目的是加强电源提供线)
VDD1 甚至可以作为电源提供端口模块 VDD0 的参考。
Suitable Products