跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

在uPD789177中,若想使PWM输出为0。 若想利用PWM输出低电平作为0%占空比,该如何?

最新更新:2011年10月 06日

Question:

在 uPD789177 中,我想使 PWM 输出为0。
在这个案例中,似乎可以通过设置 CR8n 为 00H 可以实现, 但在用户手册(U14186E 第二版)的152页描述如下:

注意:在 PWM 输出模式不要设置 CR8n 为 00H;否则 PWM 可能输出异常。

如果我想利用 PWM 输出低电平作为0%占空比,我该如何做?

Answer:

复位 TOE8n 且设置它为端口模式。
如果 CR8n 被设置为1,在 INTTN8n 时序使用 F/F 低电平状态可以控制 TOE8n。
Suitable Products