跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

在uPD789116中,当未被使用的空间充满FFH时,若微控制器进入一个程序循环,那么哪种类型的操作会被执行?

最新更新:2011年10月 07日

Question:

在 uPD789116 中,当未被使用的空间充满 FFH 时, 如果微控制器进入一个程序循环,那么哪种类型的操作会被执行?

Answer:

在 78K0S 系列中,指令代码 FF 是未定义的码值。
如果执行未定义的指令码,那么 CPU 会执行哪种类型的操作是不可知的。
(未定义指令码的操作未被测试过,而且这种情况下的操作也是无法保证的。)

Suitable Products