跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

在uPD789046中想进入到HALT模式,然后用来自于16位定时器的中断请求释放HALT模式,但HALT模式未被释放。

最新更新:2011年10月 06日

Question:

在 uPD789046 中, 我想从主系统时钟 (4MHz) 切换到子系统时钟 (32.768 kHz) 之后,进入到HALT模式, 然后,用来自于16位定时器(选择子系统时钟作为计时时钟)的中断请求释放HALT模式, 但是,HALT模式并没有被释放。

Answer:

这个有可能是由于设备的限制。
试试允许蜂鸣器的输出。
Suitable Products