跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

在uPD784935中,当使用SIO3执行接收时,如果数据不是首先从SIO3读出的,是否可以启动通讯?

最新更新:2011年10月 07日

Question:

在uPD784935中,当使用SIO3执行接收时,如果数据不是首先从SIO3读出的,是否可以启动通讯?

Answer:

不可能。
启动接收是按照手册中描述的条件执行的(这个案例中,就是从SIO读取数据)。
即使SCK在此之前输入,也被忽略。因此必须在接收到主机传送过来的SCK和设置接收使能之前, 读SIO(空读)。
(即使接收使能状态设置好了,如果没有从主机一方接收到SCK,不会执行实际的接收,所以不会有什么问题。)

当数据实际上被接收,读取接收到的数据是启动下一个接收的条件之一。

Suitable Products