跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

在uPD784218AY中,当SCKM中的FRC被置为1(不用)时,并且也不连接外部电阻会发生什么样的情况?

最新更新:2011年10月 05日

Question:

在 uPD784218AY 中,当子系统时钟模式寄存器(SCKM)中的反馈电阻选择(FRC)被设置为1(不用)时,并且也不连接外部电阻会发生什么样的情况?

Answer:

子系统时钟不能正常振荡。
并且,即使产生振荡,也不能得到预期的稳定振荡。
因此,用子系统时钟操作是不可能的。

Suitable Products