跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

在uPD784216中子系统时钟并未连接XT1=VSS,但一用于计数子系统时钟的SFR却被设置WTM=83H。可行吗?

最新更新:2011年10月 06日

Question:

在 uPD784216 中,子系统时钟并没有连接 (XT1 = VSS), 但是一个用于计数子系统时钟的 SFR 却被设置 (WTM = 83H)。有问题吗?

Answer:

对设备而言是没有问题的。
但对程序的管理而言,终究是一个不正常的设置, 如果任由这个设置存在,那么在今后的程序维护过程中可能会出现各种各样的问题。
因此,如果钟表定时器不用的情况下,推荐将时钟设置为不操作。

Suitable Products