跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

在uPD780984中,对于间隔定时器中断,可用10位的反向控制定时器吗? 若可以,如何停止TO70至TO75输出?

最新更新:2011年10月 07日

Question:

在 uPD780984 中, 对于间隔定时器中断,可以使用10位的反向控制定时器吗?
如果可以,停止 TO70 至 TO75 的输出的方法是什么?

Answer:

可以。
在每次 TM7 下溢时会产生 INTTM7。
此外,为了禁止 TO70 到 TO75 的输出, 通过设置 TMM7 寄存器的 TOEDG 位来指定有效沿,设置TOSPP位, 然后输入 TOFF7 引脚的有效沿将停止 TO70 至 TO75(Hi-Z)的输出。
当 TOSPW 位被设置时,通过 INTWDT 也能停止输出。
Suitable Products