跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

在uPD780078中,如何切换从模式/主模式? 通过设置串行操作模式寄存器的第5位为1或0设置从模式或主模式吗?

最新更新:2011年10月 06日

Question:

在uPD780078中,从模式/主模式是如何切换的?
从模式的设置是通过设置串行操作模式寄存器的第5位为1,而主模式是通过设置这个位为0吗?

Answer:

不正确。
当外部时钟通过设置CSIC1寄存器的CKS12位为0时,从模式就被选定了。
其他所有的情况,主模式被选定。
详细信息请参照uPD780078用户手册。

输出传送时钟的设备(提供内部时钟源的设备),换句话说,控制通讯的设备就是主设备, 而从外部输入时钟的设备就是从设备。

Suitable Products