跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

在uPD780058的用户手册中说,"把 XT1 连接VDD", 但 XT1 能否连接到 GND 而不是 VDD?

最新更新:2011年10月 05日

Question:

在uPD780058的用户手册中说,"把 XT1 连接VDD", 但 XT1 能否连接到 GND 而不是 VDD?

Answer:

当 XT1 连接到 GND 时,内部泄漏电流比当 XT1 连接 VDD 时的泄漏电流要大。 另外,没有其他功能上的特殊不同之处。

Suitable Products