跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

在uPD780013A的外部访问时序图中(U14044),读和写信号相继有效。这表示对读写访问都执行读-修改-写访问吗?

最新更新:2011年10月 05日

Question:

在 uPD780013A 的外部访问时序图中(U14044号文件),读和写信号相继有效。 这是否表示对读访问和写访问都执行读-修改-写访问?

Answer:

不是的。
正如数据手册中第二十章(外部设备扩展功能)中的图20-5所示(外部存储器读时序), 当读取外部存储器时,写数据操作并未发生;类似地,当对外部存储器进行写操作时, 读操作并未发生,如图20-6所示(外部存储器写时序)。
然而,读操作相应的时限是必需的。(假定在读-修改-写的时间间隔内信号变为有效。)
Suitable Products