跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

在 uPD78F0034A 中, 只需要 VDD1 备份供电电源吗?

最新更新:2011年10月 06日

Question:

在 uPD78F0034A 中, 只需要 VDD1 备份供电电源吗?

Answer:

不是的。只有 VDD1 是不可能进行供电电源的备份的。
AVDD,VDD0 和 VDD1 必须有相同的电压。
使用不同的引脚只是基于防止噪声的目的, 通过一个寄生电路连接至内部。
当 AVDD,VDD0 和 VDD1 不是相同的电压时,电流可以通过这个寄生电路流走。

Suitable Products