跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

在 uPD789025 中,当 CPU 的供电电源关闭时,可以从外部提供一个电压给指定的端口吗?

最新更新:2011年10月 06日

Question:

在 uPD789025 中,当 CPU 的供电电源关闭时,可以从外部提供一个电压给指定的端口吗?

Answer:

不允许这样做。
超过 VDD+0.3V 的电压不能被应用到 uPD789025 的端口。
如果不能遵守这条规定,就表示违反了最大额定绝对值的规定,并且可能导致损坏设备。
当为 uPD789025 提供供电电源时,特殊情况下可能发生损坏门锁。

此外,因为一个保护二极管从每个端口连接到 VDD, 那么在你询问中的状态描述里,电流将通过端口流向 VDD,所以请确定禁止这样使用。

Suitable Products