跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

在 uPD789012 中,供电电源的说明是1.8V 到 5.5V,当有变化时,变化比率的规格是多少?

最新更新:2011年10月 06日

Question:

在 uPD789012 中,供电电源的说明是1.8V 到 5.5V,当有变化时,变化比率的规格是多少?

Answer:

关于上面的情况虽然没有设定规格,请用户观察下列情况。

- 保持供电电压的变化比率在0.1v/ms。
- 供电电压波纹电压只要在操作供电电压范围之内,是可接受的。

请考虑以上两点。
另外基于供电电压,有操作频率的约束。
请严格观察不同操作频率下的供电电压情况。

Suitable Products