跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

在 uPD784218 中,一个外部中断与内部时钟异步输入。 执行外部中断处理的时序是什么样的?

最新更新:2011年10月 04日

Question:

在 uPD784218 中,一个外部中断与内部时钟异步输入。
执行外部中断处理的时序是什么样的?

Answer:

这依赖于程序执行的状态。
精确地确定时序是不可能的。

首先,外部中断的边沿被检测。
请注意此操作的延时大约为最大 10μs。
>
其次,中断请求标志被设置,判断优先级等,这些在8个时钟内执行。(参考用户手册中图23-43)
在指令的执行过程中,响应被保留,参见用户手册中"23.9 当中断请求和宏服务被暂时保持挂起状态"
响应一个中断取决于运行状态(程序运行到哪里,堆栈在哪里,等等), 经过了在表23-7中显示的时间后转移至实际的中断处理程序。
Suitable Products