跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

在 uPD784031 中,我使用定时器1(16位)作为外部事件计数器, 但是它对外部输入信号(INTP0)不作出反应。

最新更新:2011年10月 07日

Question:

在 uPD784031 中,我使用定时器1(16位)作为外部事件计数器, 但是它对外部输入信号(INTP0)不作出反应。

Answer:

对于定时器0,定时器1的外部时钟以及CPU的操作时钟的内部时钟的关系有些限制。

在每个定时器内,4倍于 CPU 时钟周期的一个高电平周期和一个低电平周期是需要的。
当 STBC 是处于初始状态时,CPU 时钟周期是所提供时钟的16倍。
在这种情况下,高电平周期和低电平周期必须是 5μs.。

SCS0 也是影响 INTP0 采样的因素,设置 INTM0 和 INTM1 也需要指定采样边沿。
请检查这几点。

Suitable Products