跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

在 uPD78083 中,最小操作保证电压和数据保持电压是多少?

最新更新:2011年10月 06日

Question:

在 uPD78083 中,最小操作保证电压和数据保持电压是多少?

Answer:

根据操作模式的不同,最小操作保证电压也不同。

下面列出的是不同情况下的最小操作电压。

条件 周期时间 保证电压(MIN)
使用 A/D 时 - 2.7V
不使用
A/D时
内部时钟与
振荡器时钟相同
0.8μS 2.7V
0.4μS 3.5V
内部时钟是
振荡器时钟的1/2
2.0μS 1.8V
0.8μS 2.7V


停止模式下的确保数据被保持的电压高于 1.8V。
数据手册中描述了数据保持的情况。

Suitable Products