跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

在 uPD78038 中,当同一个端口的输入输出功能被交替使用,且芯片的内部上拉电阻被设置,这会干扰输出引脚吗?

最新更新:2011年10月 05日

Question:

在 uPD78038 中,当同一个端口的输入输出功能被交替使用,且芯片的内部上拉电阻被设置,这会干扰输出引脚吗?

Answer:

不,这不会产生干扰。(没有问题。)
正如端口结构框图所示,允许每个端口的上拉电阻是通过将 PUO 和 PM 寄存器设为1实现的。 (即输入端口模式)。
因此,上拉电阻并没有连接至输出引脚。

Suitable Products