跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

在数据表里的绝对最大额定值描述为 IOL 和 IOH,但是这些额定值也适用于直流特性。为什么?

最新更新:2011年10月 07日

Question:

在数据表里的绝对最大额定值描述为 IOL 和 IOH,但是这些额定值也适用于直流特性。为什么?

Answer:

绝对最大额定值和直流特性的额定值是两种不同的事情。

绝对最大额定值描述的是在设备不被破坏或者遭受永久的损害条件下的数值。

另一方面,直流特性是保证正常操作条件下的数值。

这两件事情是完全不同的。
通常,两种数值都会被描述,因此没有只有一个或者只有另一个被列举的情况。

Suitable Products