跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

在使用uPD78F9116A 的看门狗定时器且在一个溢出出现后, 复位信号生成的时候,CPU需要多长时间重新开始操作?

最新更新:2011年10月 07日

Question:

在使用uPD78F9116A 的看门狗定时器且在一个溢出出现后, 复位信号生成的时候,CPU需要多长时间重新开始操作?

Answer:

在 CPU 开始操作之前,下列时间是需要的。
- 内部复位时间
- 到时钟真正开始振荡的时间
- 晶振稳定等待时间
经过这些时间之后,CPU 重新开始操作。

内部复位时间(约10μs)和振荡稳定时间(6.55ms)是必需的。
在这之后,CPU开始工作。
注意在 78K0/Kx1 中,复位被释放后,CPU将从第18个 Ring-OSC 输出时钟开始操作。

Suitable Products