跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

因ID码检验功能在闪存版中使用,ID和其他数据写入到ID码存储地址和ROM代码保护地址,对于QzROM版要删除这些数据?

最新更新:02/26/2007

Question:

(ROM) 关于从闪存版向 QzROM版替换:由于ID码检验功能在闪存版中使用,ID和其他数据写入到ID码存储地址和ROM代码保护地址(FFD4~FFDBh),对于 QzROM版是否需要删除这些数据?

Answer:

无需删除FFD4~FFDAh地址的数据,设定地址FFDBh为FFh。
Suitable Products
3803H
38D2
38D5