跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

因ID码检验功能在闪存版中使用,ID和其他数据写入到ID码存储地址和ROM代码保护地址,对于QzROM版要删除该数据吗?

最新更新:09/29/2006

Question:

(ROM) 关于从7542群的闪存版向7546/7547群的 QzROM版替换:由于ID码检验功能在闪存版中使用,ID和其他数据写入到ID码存储地址和ROM代码保护地址(FFD4~FFDBh),对于QzROM版是否需要删除这些数据?

Answer:

在QzROM版中,地址 FFD4 ~ FFDBh是功能设定ROM区域,请参考数据表进行功能设定ROM区域的设定。
Suitable Products
7546
7547