跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

哪些产品可以作为 uPD78P064GC 的替代品? 另外,关于替代品我应该注意些什么?

最新更新:2011年10月 07日

Question:

哪些产品可以作为 uPD78P064GC 的替代品?
另外,关于替代品我应该注意些什么?

Answer:

从功能上讲,uPD78F0078 可以作为它的替代品。

然而,引脚的配置和内嵌功能有些许差别。
(做了一些添加和删除。)
此外,一些 SFR 的名字也不同,所以这些部分需要修改。

还有一些功能,增加了使用注意事项(例如A/D功能), 因此,如果使用这些功能,程序必须要修改。

设备之间的不同之处请参照 对照表 (PDF 411KByte)。
Suitable Products