跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

向uPD78F9418写数据时最合适的写时钟是多少? 目标设备是uPD78F9418A和uPD78F0988。

最新更新:2011年10月 07日

Question:

在向 uPD78F9418 写数据时,最合适的写时钟是多少?
我想知道合适的最小和最大时钟的速度。
目标设备是 uPD78F9418A 和 uPD78F0988。

Answer:

推荐使用尽可能快的 CPU 时钟。
基本上,只要在操作允许的时钟范围内,任何时钟速率都是可行的。
然而,时钟频率越快编程速度也越快。
此外,在 UART 连接的情况下,uPD78F9418A 的时钟频率必须是 5MHz 或 4.91MHz。
Suitable Products