跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

可以访问一个未指定寄存器的寄存器区吗?

最新更新:2011年10月 07日

Question:

可以访问一个未指定寄存器的寄存器区吗?

Answer:

基本上,访问一个未指定寄存器的 SFR 区域中的地址时,操作是无法保证的。
通常情况下,当访问一个未定义的区域,读取的结果也是未定义的。
如果在那些地址中不存在 SFRs,那么写操作就是无意义的。
但如果是测试电路等,对用户来说是不可用的,则可能会发生一个意想不到的程序循环。
请不要访问除用户可用的 SFR 地址以外的其他地址,否则接下来的操作是无法保证的。
Suitable Products
  • 这篇文章对您有帮助吗?