跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

只要是Intel 16进制格式的代码,都可以用于ROM定制吗?

最新更新:2011年10月 06日

Question:

只要是Intel 16进制格式的代码,都可以用于ROM定制吗?

Answer:

不是,其它限制主要用在对掩模ROM处理的校验中。
例如,在Intel 16进制格式中对记录地址的顺序没有限制,但在掩模ROM处理时,地址必须是连续的,并按升序排列。
其它的详细校验也要执行,因此应当指定要求的选项,在ROM定制阶段要通过对象转换器运行代码。
Suitable Products