跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

关于uPD780023。在1.8V供电电压使用8.38MHz振荡器时,对时钟周期是1.6μs或更高条件下的操作能保证吗?

最新更新:2011年10月 07日

Question:

uPD780023 的数据手册中描述的供电电压范围是 1.8V 到 5.5V (时钟周期是 1.6μs 或更高),当使用 8.38MHz 的振荡器时,电压范围是 4.0V 到 5.5V;但是,当在 1.8V 供电电压,使用 8.38MHz 振荡器时,对于时钟周期是1.6μs或更高条件下的操作不能得到保证,对吗?

Answer:

操作不能被保证。
CPU 的时钟周期和振荡器特性是不同的特性,且只有当两者都满足的条件下,设备的操作才能得到保证。
Suitable Products