跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

关于 uPD78011 子系统的切换时间,我想通过编程立即从子系统时钟切换到主系统时钟。可以吗?

最新更新:2011年10月 06日

Question:

关于 uPD78011 子系统的切换时间,我想通过编程立即从子系统时钟切换到主系统时钟。
可以吗?

Answer:

立即从子系统时钟切换到主系统时钟是不可能的。
通常,当主系统时钟从停止状态恢复到振荡状态时,4ms的时间是需要的。
编程立即切换时钟时,至少需要 0.6ms 的切换时间,所以,系统时钟有可能在晶振稳定之前被切换, 从而由于不正常的时钟导致程序死循环

因此,要确保通过 OSTST 寄存器定义了切换时钟时所需要的延时时间。

Suitable Products