跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

关于I/O端口应将未用的引脚通过电阻连至VDD或VSS;但对于像AVREF和AVSS的未用端口引脚应经电阻还是直接连接?

最新更新:2011年10月 05日

Question:

关于 I/O 端口,应将未使用的引脚通过电阻连接至 VDD 或者 VSS; 但是对于像 AVREF 和 AVSS 这样的未用端口引脚该如何连接?
他们应该通过电阻还是直接连接?

Answer:

两者都可以。 通常情况下,它们可以直接连接,因为这种方法容易处理。 NC 意指引脚内部是开放的,所以两种连接方法都可以。
Suitable Products