跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

关于7531群替换为7542,7546或7547群的注意事项。 软件的兼容性;开发工具的兼容性;其他重要的注意事项

最新更新:09/29/2006

Question:

(移植) 关于7531群替换为7542,7546或7547群的注意事项。
1. 软件的兼容性
2. 开发工具的兼容性
3. 其他重要的注意事项
[2006/09/29]

Answer:

1. 软件兼容性 具有相同的指令系统。但7542、7546 & 7547 群增加了乘法(MUL)与除法(DIV)指令。与7531群相比,7542、7546 & 7547 群增加了更多功能(或部分功能改变)。若不修改,7531群程序不可在7542、7546 & 7547 群中运行。
2. 开发工具的兼容性 若仿真器MCU换为M37542RSS,可用7531群使用的开发工具开发7542、7546 & 7547 群程序。
3. 替换注意事项 功能附加中增加了中断源与中断向量数。具有不同向量地址的群可共用其中一些中断源,因此,需要一些变化。内部振荡器在7542、7546 & 7547群中也可用作运行时钟,实现低功耗运行。
Suitable Products
7546
7547