跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

关于寄存器设置顺序有哪些常用注意事项?

最新更新:2011年10月 06日

Question:

关于寄存器设置顺序有哪些常用注意事项?

Answer:

微控制器的外围功能设置必须遵循特定的顺序。
如果不能遵循这样的顺序,这些功能可能无法运行,可能会输出非法的值,也可能会出现异常操作结果。
如果没有为外围功能指定顺序,基本上根据信号发送顺序进行设置。
Suitable Products