跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

使用几个CPUs,需其中一个CPU初始化为:在一个给定时间内停止操作。能对那个CPU用一个持续的复位吗?

最新更新:2011年10月 06日

Question:

我使用几个 CPUs,我需要其中的一个 CPU 初始化为:在一个给定的时间内停止操作。所以我正考虑对那个 CPU 用一个持续的复位。
这种方法有问题吗?

Answer:

当复位信号被应用时,几乎所有的引脚都是高阻态。
这种状态下,当引脚可能处于一个中间电平时, 一个直通电流将通过输入端口。
虽然这个通过每一个输入引脚的直通电流很小, 但是通过所有引脚的电流会大量累计。
请采用外部连接上拉电阻的对策,以使任何一个引脚的中间电平不会发生。

Suitable Products