跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

以输入信号的上升沿触发中断,什么样的标准上升时间是我应该使用的?

最新更新:2011年10月 06日

Question:

以输入信号的上升沿触发中断,什么样的标准上升时间是我应该使用的?

Answer:

设备没有用于脉冲沿检测的标准上升时间。
对于上升沿,如果一个电平从可以检测的低电平变化到可以检测的高电平,时间就足够了。

但是,从系统角度看,如果因为检测到延迟的上升沿,时序也发生变化,则应该仔细检查该变化是否会产生问题。

而且,延迟的上升时间也更容易受噪声影响。
如下图所示,由于受噪声影响,一个上升沿可能被检测成多个上升沿。

对噪声影响的检测也很重要,因为当下降沿检测失效时,如果下降沿延迟,则噪声影响可能会使该下降沿被检测成上升沿,从而在不期望的时间里触发中断。


延迟转换信号的脉冲沿检测
Suitable Products