跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

从 uPD78P054GC 到 uPD78F0058 移植时,我应该注意那些问题?

最新更新:2011年10月 07日

Question:

从 uPD78P054GC 到 uPD78F0058 移植时,我应该注意那些问题?

Answer:

功能上的主要改变是 P06/INTP6 改为 Vss0。
但与 Vdd 和 Vss 相关的一些功能也有不同。

例如,AVref0 引脚现在的功能是一个模拟电源供电功能,而不是 现有 A/D 转换器的参考电压。
因为现有的 AVdd 引脚已经作为端口的供电电源引脚 Vdd0, 布线时要特别注意。

此外,电源的供电范围也要特别注意,它具有更低的范围(1.8V 到 5.5V)。

Suitable Products