跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

从 uPD78058 到 uPD780058 移植时,我应该注意那些问题?

最新更新:2011年10月 07日

Question:

从 uPD78058 到 uPD780058 移植时,我应该注意那些问题?

Answer:

关于 uPD780058 子系列, 因为有一个精度的限制,A/D 转换器开始转换后的第一个数据是不准确的。 软件必须为这一部分作修改。

另外,因为一个端口和外部中断已经被删除,这一部分也必须修改。

Suitable Products
  • 这篇文章对您有帮助吗?