跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

产品名称中位的个数是指什么?

最新更新:2011年10月 06日

Question:

产品名称中位的个数是指什么?

Answer:

通常,它表示设备一次能处理的位的个数(数据宽度)。

例如,8位微控制器一次仅执行8位操作,32位微控制器一次则可以执行多达32位操作。
尽管32位微控制器处理数据的速度更快,但这要求目标系统每次也要支持相同位数的操作,否则它的能力就浪费了。也就是说,微控制器的位数多并不表示相应系统运行更快。

有些微控制器版本用于输入输出的数据宽度小于用于内部处理的宽度,如32位微控制器的外部总线宽度是16位。

Suitable Products