跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

为了什么在使用M16C Flash Starter(M3A-0806)时,MCU的TxD引脚需要从外部上拉?

最新更新:03/04/2009

Question:

为了什么在使用M16C Flash Starter(M3A-0806)时,MCU的TxD引脚需要从外部上拉?

Answer:

在复位过程中和复位以后,由于MCU的端口被设定成了输入模式,端口电平不确定(高阻态) 。如果在连接PC时,MCU的TxD引脚状态不确定,那么PC可能会接收未定义数据。为了防止发生此类问题,建议将TxD引脚通过外部电阻上拉。如果TxD引脚下拉,端口电平则变成“L”(低)。由于这会引起PC将其认定为TxD = “L”,M16C Flash Starter (M3A-0806)也会错误地将其认定为“检测到的启动位”,所以请不要将TxD引脚下拉。
Suitable Products
R8C/1x
R8C/20
R8C/21
R8C/22
R8C/23
R8C/24
R8C/25
R8C/26
R8C/27
R8C/28
R8C/29
R8C/2A
R8C/2B
R8C/2C
R8C/2D
R8C/2E
R8C/2F
R8C/2K
R8C/2L
R8C/32C
R8C/33C
R8C/34C
R8C/35C
R8C/36C
R8C/38C
R8C/3GC
R8C/3JC
R8C/32D
R8C/33D
R8C/35D
R8C/3GD
R8C/33T
R8C/38A
R8C/34E, R8C/34F, R8C/34G, R8C/34H
R8C/36E, R8C/36F, R8C/36G, R8C/36H
R8C/38E, R8C/38F, R8C/38G, R8C/38H
R8C/L35C
R8C/L36C
R8C/L38C
R8C/L3AC
M3A-0806