跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

串行 I/O 数据传输是使用 78K/4 宏服务功能执行的。 在数据传输时,是否会影响主程序的操作?

最新更新:2011年10月 04日

Question:

串行 I/O 数据传输是使用 78K/4 宏服务功能执行的。
在数据传输时,是否会影响主程序的操作?

Answer:

是的,宏服务是执行中断程序操作的。
比如说,在A类型的情况下,执行一个传输需要24个时钟,并且在这个期间,CPU 程序的执行是停止的。
当使用一个 8MHz 的晶振时,操作时钟可以变为 4MHz 或只有一半。
然而在 1Mbps 的情况下,CPU 不能在75%的时间周期内执行程序。
Suitable Products