跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

不能显示源文本和记录行中断,系统报错 b037(f)太多行-数据信息 汇编版本是V1.30。x.asm文件超过一万行。

最新更新:2011年10月 06日

Question:

我不能显示源文本和记录行中断(“B”标识)
系统报出这样的错

b037(f) 太多行-数据信息

汇编版本是V1.30。
xxxxxx.asm文件超过10,000行。

Answer:

当前使用的调试器限制在8000行之内,也许这就是这类错误产生的原因。
请将源文件缩小到8000或者更少的行。
或者使用下一个版本,这样的限制就不会出现了。

Suitable Products