跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

不允许用未被推荐的其他方法来处理未使用的引脚吗?

最新更新:06/16/2009

Question:

不允许用未被推荐的其他方法来处理未使用的引脚吗?

Answer:

未使用引脚的处理和防止击穿的措施要根据整个系统的设计思想来定,所以要请用户负责研究。这里只介绍端口的处理。

未使用的输入输出端口的处理,通常是「设定为输入模式,以最短距离通过电阻与阻抗低的Vcc或Vss连接」(请参照后面介绍的(9))。「最短距离」、 「阻抗低」的条件因实际电路的情况而有很大的不同。因为与Vcc、Vss连接的布线也成了收集噪声的天线,所以如果距离长,或者Vcc、Vss的阻抗高, 也有「在输出模式下开路」更为有利的情况。请从硬件和软件两个方面进行研究,寻找适合实际系统的处理方法。

下表列出了未使用端口的处理方法及其优点,后面还要加以详细说明,请参考。

表:未使用端口的处理方法及其优点

优点 处理方法
开路 直接与Vss、Vcc连接 通过电阻与Vss、Vcc连接
安全性 输入专用端口 ×
参照(1)
O
参照 (2)
O
参照 (3)
输出专用端口 O
参照(4)
×
参照 (5)
×
参照 (6)
输入输出端口 O(输出模式)
参照 (7)
×
参照 (8)
O(输入模式)
参照 (9)

(  )内数字表示下面进行详细说明的编号

(1) 使输入专用端口开路
有可能出现中间电位。一旦出现中间电位,在微型机内部的电路中就有从Vcc流到Vss的直通电流通过,存在消耗电流变大等缺点,所以此方式不能推荐。但是可以认为,出现能够损坏端口和微型机那么大电流的情况不多。

(2) 使输入专用端口与Vss、Vcc直接连接
虽然输入电压稳定,但容易受电源噪声的影响。

(3) 通过电阻使输入专用端口与Vss、Vcc相连
输入电压稳定。而且,还可以减轻电源噪声的影响。电阻器应在尽可能靠近引脚的地方接入。如果接入点远了,电阻与引脚间的布线就成了将外来噪声引入微型机内部的天线。(如果是使用内置的上拉/下拉电阻,也请参照最后面的[使用内置的上拉/下拉电阻的情况]。)

(4) 使输出专用端口开路
这没有问题。但是,如果频繁改变处于开路状态的端口的电平,那么它本身就成了噪声源,所以建议利用程序使输出电平固定下来。

(5) 使输出专用端口与Vss、Vcc直接连接
如果输出电压与所连接的Vss、Vcc间出现电位差,就会产生电流。由于没有限制电流的措施,就有可能出现过电流,还有可能损坏端口和微型计算机,所以此方式不能推荐。

(6) 通过电阻使输出专用端口与Vss、Vcc连接
如果输出电压与所连接的Vss、Vcc间出现电位差,就会产生电流,所以此方式不能推荐。可以推测,如果电阻能够限制电流,则产生过电流的可能性不大。

(7) 使输入输出端口开路
在输出模式下,与输出专用端口一样,没有问题。但是,如果频繁改变处于开路状态的端口的电平,那么它本身就成了噪声源,所以建议利用程序使输出电平固定下来。
在输入模式下,与输入专用端口一样,有可能出现中间电位。一旦出现中间电位,在微型机内部的电路中就有从Vcc流到Vss的直通电流通过,存在消耗电流变大等缺点,所以此方式不能推荐。但可以认为,出现能够损坏端口和微型机那么大电流的情况不多。
从复位开始直到利用程序使端口切换为输出模式为止,端口为输入模式。请利用程序尽可能早地设定为输出端口。
另外,在噪声等方面也与在输入模式下一样。可以开发一些消除噪声的办法,比如定期地重写端口的方向寄存器,等等。

(8) 使输入输出端口与Vss、Vcc直接连接
在输入模式下,与输入专用端口一样,输入电压稳定。但是,它容易受电源噪声的影响。
在输出模式下,与输出专用端口一样,如果输出电压与所连接的Vss和Vcc间出现电位差,就有电流通过。由于没有限制电流的措施,所以有可能产生过电流, 损坏端口和微型机,因而此方式不能推荐。在噪声等方面,可以考虑变成输出模式的情况,开发一些消除噪声的办法,比如定期地重写端口的方向寄存器,等等。

(9) 通过电阻使输入输出端口与Vss、Vcc连接
在输入模式下,与输入专用端口一样,输入电压稳定。而且,还可以降低电源噪声的影响。电阻器应在尽可能靠近引脚的地方接入。如果接入点远了,电阻器与引脚 间的布线就成了将外来噪声引入微型机内部的天线。在输出模式下,与输出专用端口一样,如果输出电压与所连接的Vss、Vcc间出现电位差,就有电流通过, 所以此方式不能推荐。可以推测,如果电阻能够限制电流,则出现过电流的可能性不大。在噪声等方面,可以考虑变成输出模式的情况,开发一些消除噪声的办法,比如定期地重写端口的方向寄存器,等等。(如果是使用内置的上拉/下拉电阻,也请参照最后面的[使用内置的上拉/下拉电阻的情况]。)

[使用内置的上拉/下拉电阻的情况]
在不外接电阻器,而使用内置的上拉/下拉电阻的情况下,由于内置的上拉电阻处于复位后的OFF状态,所以根据程序直到ON之前的一段时间与开路状态是一样 的。使用内置的上拉/下拉电阻的情况应尽可能早地利用程序设定为ON。另外,内置的上拉/下拉电阻只在输入模式下才有效。
Suitable Products
R8C/1x
R8C/2x
R8C/3x
R8C/Lx
R8C/Mx