跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

EV-9200G-80转换插槽的重量和尺寸是多少?

最新更新:2011年10月 06日

Question:

EV-9200G-80转换插槽的重量和尺寸是多少?

Answer:

实际测量值如下。
重量: 80g
尺寸: 132 x 95 x 27 (mm)
这些测量值不是非常严格的测量值。
使用时仅供参考。
Suitable Products
  • 这篇文章对您有帮助吗?