跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

瑞萨电子可以提供哪些参考应用方案?

最新更新:08/25/2015

Question:

瑞萨电子可以提供哪些参考应用方案?

Answer:

瑞萨电子可在消费和工业应用领域提供家电、小家电、医疗、智能家居、工业通讯、电机控制、仪器仪表、照明、安防、电源等参考应用方案。具体可访问 http://cn.renesas.com/applications/platform_cn/index.jsp下载原理图、PCB、源程序、应用笔记等文档。
Suitable Products
  • 这篇文章对您有帮助吗?